This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, TIDA-00173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717617/ucc28711-ucc28711

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件: TIDA-00173

我尝试使用 UCC28711设计 用于380V 交流电机控制的辅助电源。 输入电压为540v 直流、最大电压可能高达1200V 直流。辅助电源输出为两个输出、一个为15VDC 300mA、另一个为12VDC 600mA。如何设计变压器? 我需要变压器参数。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubo、

    感谢您关注 UCC28711。 只需澄清一下、您的输入电压范围是540v 至1.2kV 吗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    对于380VAC BLDC 电机、当它运行时、我们会考虑电机的反向 EMF 热量、加上反向 EMF 的输入电压高达1.2KV。

    因此输入为486VDC (0.9*540VDC) 至1.2KV、甚至更大。

    此致、

    Shubo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubo、

    感谢您的澄清。 您是否需要两个输出彼此隔离、或者它们是否可以共用 一个公共接地?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben,

    感谢你的答复。

    12V 600mA 输出需要进行隔离以实现人机交互。

    另一个输出15V 300mA 与 变压器 的初级侧共用一个公共接地端、该初级侧直接连接到整流输出端。

    此致、

    Shubo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubo、

    UCC28711计算器工具应该能够为您提供所需的变压器规格。 您可以在以下位置找到计算器工具: www.ti.com/.../toolssoftware

    作为参考、TIDA-00173是一款400V 至1.2kV、50W 反激式参考设计、可能对您有用: www.ti.com/.../TIDA-00173
    您可以在以下位置找到 TIDA-00173的设计指南(包括变压器设计计算): www.ti.com/.../tidu412a.pdf

    此致、
    本·洛夫