This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们想为 LED 选择和购买一些选通控制器

Guru**** 2826285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718327/we-wants-to-choose-and-buy-some-strobe-controllers-for-led

 我们希望选择和购买某些频闪灯控制器、因此 需要了解您产品的相关信息。

 ;的:列表:输出功率(STROBE):80W (每通道)μs 最短选通时间 1 μ s;可调节功率。

   ~:我们选择的 LED 类型为 LUMINUS-CFT-90-W、最大电流为27A、典型电压范围为2.9  mm² 4.2V/3.5、LED 发射面积为9.0 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、我们没有支持27A 的 LED 驱动器

    谢谢。
    此致、
    Kenneth