This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45:生产中的 CFETF 错误触发

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718578/bq20z45-cfetf-false-triggering-in-production

器件型号:bq20z45

我目前有一个实现 bq20z45-R1的设计、在现场部署了几千个单元。  客户已开始发现其电池过早出现故障并将其发回。  在对电池组进行测试后、我们发现在每种情况下都发生了 CFETF 永久性故障。  当首次发现 FET 故障时、我们将围绕 FET 故障的.gg 文件设置更新为100mA 的电流并持续20秒。  即使在进行此更新后、我们也发现了几种再次发生故障的情况。  我很难相信、一旦 CFET 关断、我们就会有持续的电流流动、因为 FET 运行正常、根本不会损坏。  您可以向我提供什么方向来帮助找出根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    这与 e2e.ti.com/.../2650161中描述的情况是否相同 ? 如果是、我想将这两个 TT 合并在一起。

    如另一个 TT 中所述、您能否提供 gg 文件? 显示事件的日志文件也很好、但我知道您可能无法在受监控的环境中轻松复制。

    谢谢、

    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以继续响应另一个线程、但我不知道已创建 TT。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然您可能会对另一篇帖子发表评论、但我想补充一点、这是一个任务关键型项目、因此请尽可能提高我们的上报率。