This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:太阳能电池充电和系统电源

Guru**** 2874200 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717918/bq24650-solar-battery-charging-and-system-power-supply

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: TPS63070

大家好。

我想为 WSN 应用设计一个由太阳能供电的自主系统。 我找到了该器件[BQ24650]、我想知道我是否可以使用它为电池充电并同时为系统供电。

数据表上报告的典型应用似乎不包含连接到电池的"系统负载"、因此我想问您是否可以、不影响充电、或者是否可以考虑其他解决方案。  

太阳能电池板可以是6V 或12V、充电电流范围为200至500mA。 WSN 系统在运行时需要18mA 电流、在睡眠模式下需要3mA 电流。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfiero、

    是的、bq24650可以同时为电池充电并为系统供电。
    有关更多详细信息、请参阅 EVM 用户指南: www.ti.com/.../bq24650evm-639
    例如、在第17页的电路原理图中、J2-VSYS 连接到系统、J2-VOUT 连接到电池。

    此致、
    张安杰洛
    应用工程师|电池充电产品
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的快速回复。 从该原理图中可以看出、太阳能输入电源直接连接到 VSYS (通过 二极管 D1)、而 VOUT (电池)也 通过二极管 D3连接到 VSYS。 因此、基本而言、当存在太阳能时、部分来自电池板的输入电流被用来为系统供电、其余的被用来为电池充电(假定输入电压大于 电池电压)。 如果没有阳光、电池将通过 D3为系统供电、对吧?  

    此致、

    Alfiero Leoni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果我的分析正确、我会在这里看到一些问题。 首先、我将在系统输出端具有高电压、因此我需要一个具有宽输入范围的直流/直流稳压器。 在之前的设计中、我使用 TPS63070 (2V 至16V 输入范围)来调节输入太阳能电压、但它似乎不能与此类输入源正常工作。 也许我应该选择一个具有 MPPT 的 DC-DC、适合太阳能电池板。
    第二个问题是输入阻抗:我的问题是 bq24650的 MPPT 算法将不能正常工作、因为我要在器件的输入端连接另一个元件、因此总体阻抗(从 bq24650中看到)将与太阳能电池板的阻抗不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有解决方案或建议? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfiero、

    您的分析是正确的。

    关于宽系统电压范围、您在原始文章中没有提到太阳能电池板的输入可以是6V 还是12V? 在这种情况下、您的电路只需适应高达12V 的电压、而不是整个5-28V 工作范围、您仍然可以使用 TPS63070。 如果我有误解、我会道歉。

    关于您的第二点、您能给我更多有关您连接到输入端的另一个元件的信息吗? 这个元件是什么、它将如何连接? bq24650使用恒压算法来实现 MPPT。 该电压可通过 Vin 至 MPPSET 与 GND 之间的电阻分压器进行设置。 如果 MPPSET 引脚上的电压降至1.2V 以下、则充电器通过降低充电电流来保持输入电压。 因此、只要电阻分压器的顶部连接到 Vin、MPPT 仍能正常工作、如下所示。

    此致、

    张安杰洛

    应用工程师|电池充电产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angelo、

    是的、我提到了它、但我讨论的是标称太阳能电池板电压(在您购买时由供应商指示)、但实际上实际电压始终更高。 例如、关于12V 标称面板、我测量到开路电压可以达到20V、而与最大功率点对应的电压大约为15V。 总之、主要问题是 TPS63070的功能:我注意到它仅在所需输出电流的有限范围内工作正常、 否则、它无法调节输出、电压降至4V。我认为这是因为太阳能输入电源不是传统电源、而 TPS63070不适合太阳能调节。

    对于第二个问题、我的意思是、对于这种解决方案、太阳能电池板被并行连接至 Bq24650和系统 dc/dc (比如说 TPS63070)。 因此、bq24650的输入也连接到 TPS63070的输入。 如果后者吸收电流、则 bq24650在其输入端显示的阻抗会发生变化。 这就是为什么我担心 MPPT 无法正常工作的原因、采用这种配置。 总之、您的解释澄清了我的疑问:如果系统吸收通过 TPS 直流/直流转换器的电流、输入电压的值可能会下降、即使降至1.2V 或更低、MPPT 仍然可以工作、方法是采用您提到的 MPPSET 配置。

    最后、我将使用 bq24650尝试此设计、希望它能正常工作。 非常感谢您的帮助!

    此致、
    Alfiero Leoni