This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117-33CDCYR

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718277/tlv1117-33cdcyr

主题中讨论的其他器件:TLV1117

TLV1117通过使用此器件、如何获得3.3V 和5V 固定电压? 即使我已连接 该器件型号的数据表、如果 I ADJ/GND 将该引脚设为接地、我是否应获得固定电压?e2e.ti.com/.../tlv1117.pdf

TLV1117-33CDCYR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    TLV1117-33是固定的3.3V 器件型号。 TLV1117-50是固定的5.0V 器件型号。 这些部件仅输出单个输出电压。

    当您应用第4页中的建议运行条件时、TLV1117-33CDCYR 仅输出3.3V 电压。

    可调版本 TLV1117 (例如:TLV1117CDCYR)器件型号可通过连接输出、ADJ 和 GND 的电阻分压器设置为所需的输出电压、如数据表第12页的图9所示。 使用第12页图10中的公式。 例如:R1 = 1.54k Ω、R2 = 2.32k Ω、Vout = 3.319V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非常感谢