This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62177:TPS62177可实现更高的输出电压?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62177, TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718640/tps62177-higher-vout-possible-with-tps62177

器件型号:TPS62177
主题中讨论的其他器件: TPS62175

大家好、团队、

通过在 Vout 和 Vos 引脚之间连接一个 R 分频器、TPS62177是否可以获得比3.3V 高一点的输出电压?

谢谢、此致、

Hans

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如刚才在电话上讨论的、我不建议这样做。 我预计输出电压调节精度会出现问题、根据输出电压与设置的固定输出电压之间的差异、可能会出现控制环路稳定性问题。
    我建议使用 TPS62175、这是该系列中的可调节版本。