This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:检查输入14V、输出13V 的条件。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718180/tps54202-check-the-condition-for-input-14v-output-13v

器件型号:TPS54202

Hellow

是否可以在以下条件下使用该器件?

输入电压:14V ~ 15V

输出电压:13V

输出电流:2A

如果可能、您能否推荐电路?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    理论上、这是可行的、但 RDSon、DCR、PCB 电阻器上存在压降。 您最好使用具有小型 DCR 的电感器。 您可以参考数据表和用户指南来设计原理图。 您可以选择电感器和输出电容器的值、如下所示。

    www.ti.com/.../slvuap8.pdf

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54202.pdf

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Shawn

    感谢您的支持。

    请检查设计是否可行。

    如有可能、请提供参考。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    我想您可以参考"Vout=12V 应用"来设计原理图。 选择 L=22uH、Cout=44uF。
    此外、我不建议您在此应用中使用此器件、因为输入电压输出12V 时的裕度很小。 为什么不使用 LDO? 什么是终端设备?

    肖恩