This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C41:无负载升压转换器未提供设计的输出电压

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718620/ucc28c41-boost-converter-with-no-load-not-giving-designed-output-voltage

器件型号:UCC28C41

大家好、

我还在负载(0.5A)下进行了测试。 但电压仍会降低。 这意味着

有负载时:

 VIN=15V、ILOAD=0.5A

VOUT=16V

无负载:

 VIN=15V

VOUT=17.5V

我探测了 Vref 引脚。 Vref 引脚上耦合了噪声、因此它也会接触到零。 噪声电压具有相同的开关频率。 在负载条件下、Vref 引脚上的噪声更大;在没有负载的情况下、Vref 引脚上的噪声非常小。 此噪声是否是问题的原因? 我意识到裸板上的电路、因此布局是问题的原因吗?

谢谢、

Tharanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tharanath 您好、

    这并不是意外的、因为在空载时、控制器将产生具有一定最小脉冲宽度的栅极驱动脉冲、并且该脉冲中的能量大于保持输出稳定所需的能量、因此输出电压会增加到超过设定点。 然后、控制器将停止输出栅极驱动信号、直到输出电压降至低于设定点并重复该过程。

    从空载开始、增加输出上的负载、直到输出进入稳压状态。 然后、您可以在输出端添加等效的电阻值以保持稳定。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请访问以下链接、这是我的第一个查询。 我的设计输出电压为20V。 我没有得到这个。

    e2e.ti.com/.../2650539

    谢谢、

    Tharanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tharanath 您好、

    因为您的请求已在上一个帖子中处理。 我将关闭这个。

    此致

    Peter