This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC35702:I#39;m 使用 UCC35701或 UCC35702查找降压拓扑。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC35702, UCC35701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718609/ucc35702-i-m-looking-for-buck-topology-using-ucc35701-or-ucc35702

器件型号:UCC35702
主题中讨论的其他器件: UCC35701

尊敬的技术部门:

你好吗?

如前所述、我想使用 UCC35701/UCC35702制作降压转换器。

但除了转发、我找不到任何应用程序。

如果我选择 VDD=15V、Freq=20kHz 或100kHz、Vin=300V、Vout=0~297V (0~99%占空比)、电流限制:10A 或20A

请给出 大致的方向。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    在您的规格中可能很难获得准确的输出电压、最小占空比将受到限制、这将限制可从300V 输入获得的最小电压、 如果占空比为1%、则输出电压将在3V 范围内。 最大占空比也会受到限制。

    如果您在 TI.com 上使用 webench 工具、它将为非隔离式降压应用建议一系列控制器并绘制原理图。 如果 webench 工具的功率水平存在问题、请尝试减小电流、然后您可以自行重新调整功率级组件的实际设计。

    我们的许多控制器还提供了仿真模型。

    您还可以查看 TI 电源设计研讨会以获取有关电源设计的技术论文。

    www.ti.com/.../login.shtml

    此致

    Peter