This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54427:不同的电感器和输出电容器值与补偿

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718558/tps54427-differing-inductor-and-output-cap-values-vs-compensation

器件型号:TPS54427

我们希望更改电感器和输出电容值、这将使我们偏离数据表第12页的表2中的建议值。  在这方面的限制方面没有多少指导,因为上表中的一段是指没有量化的高频零点。 我们需要知道我们的特定值是否会导致系统稳定。  以下是详细信息。

输入:12V

输出:5V (USB 充电)

输出电容:150uF 电解电容(USB 要求)加上2x 47uF 陶瓷电容加上1uF 和10nF 陶瓷电容

电感器: 5.6uH (选择用于降低纹波电流振幅)

该组合产生的双极点为4.3kHz、而表2中的目标是超过10kHz。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    您能否提供有关输出电容器的更多信息? 可以通过询问 CAP 的制造情况来获取它们。
    对于47uF 陶瓷电容器、电容在施加5V 电压时会下降。 降额后的电容是多少? 如果不容易得到、估计值是多少、电容器的最大电压和封装是多少?
    对于150uF 电解电容器、ESR 是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个47uF 电容在5V 时实际为30uF (Murata GRM32ER61C476KE15K)。

    制造商未指定150uF 电容 ESR:Nichicon UWT1A151MCL1GS。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在您的电流配置中、环路响应正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 是否有数据可让我自行确定?
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    恐怕不是。 该器件在几年前发布、我们没有 Webench 环路模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是如何确定的? TI 内部工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 内部循环参数是机密的、不能发送出去。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您快速回复。
    Scott