This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:HDQ 模式大规模生产流程?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718050/bq27742-g1-hdq-mode-mass-production-process

器件型号:BQ27742-G1

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在使用 BQ27742、他们的计划是通过 I2C 执行学习周期和配置、以及更改到 HDQ 模式和密封的最后一步。 现在、他们使用 BQStudioido 完成上述流程。

他们想知道是否可以将所有流程打包到单个映像中、以便在另一 个定制 设备中使用该映像进行大规模生产? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    您的客户应在 i2c 模式下创建黄金文件、并在 i2c 模式下提取所有器件并对其进行编程。 原因是 HDQ 非常慢、会减慢您的生产过程。 在 i2c 模式下对监测计进行编程后、可以将器件置于 HDQ 中。 您需要使用 srec 或 bqfs 或 dffs 进行大规模生产、可以使用 bqstuido 的 goldenimage 选项卡提取这些数据。 srec 和 bqfs 包含指令闪存和数据闪存、而 dffs 仅包含数据闪存

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:
    非常感谢您的帮助、这对我非常有帮助。