This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100:BQ25101H/BQ25100H 工作温度范围为0°C 至120°C?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ25100A, BQ25101H, BQ25100H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718311/bq25100-bq25101h-bq25100h-op-temperature-is-from-0-c-to-120-c

器件型号:BQ25100
主题中讨论的其他器件:BQ25101H

你(们)好

我想  °BQ25100A 的工作温度范围通常为-40°C 至85°C、但 BQ25100、BQ25101H、BQ25100H 的工作温度范围为0°C 至120 μ F。这种温度范围是否非常不科学?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表第7.3节第4页中规定的所有器件的温度都应为0至125。
    将更新封装信息表以显示此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bill
    这是否意味着如果温度低于零、芯片将无法正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    典型电池充电额定温度范围为0C 至60C、电气特性(EC)的测量温度范围为0C 至125C。
    低于0C 时、器件将正常工作、但无法保证 EC 正常工作。 绝对最小温度为-40C。