This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:多个问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718198/tps62175-several-questions

器件型号:TPS62175

大家好、

我有关于 TPS62175的一些问题。

1.当他们不使用睡眠模式时、是否应该将 SLEEP-引脚连接到 VOS 引脚?

2.电阻分压器的建议最小值是多少? 数据表提到、建议使用该值以允许5uA 的电流、建议使用较低的值、但不确定最小值。

3.您能否共享内部电压基准(VREF)的最小值/最大值?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahashi-San、

    在数据表(第3页)中、您可以找到"如果未使用睡眠模式、则连接到 VOUT"。 我建议这么做。
    2.反馈分压器电流的决定取决于应用要求。 反馈分压器中的电流越大、电源转换效率就越低、通常保持在尽可能高的水平。 因此、我将建议的最低电流(5uA)视为这里唯一的关键数字。 该器件的最大输出电流为500mA、因此如果反馈分压器需要的电流超过500mA、则器件很可能不再正常工作。
    3.为了满足输出电压精度规格(数据表第6页)、内部基准的最小值(缩放至800mV 标称值)不能低于785.6mV (最小值)、也不能高于814.4mV (最大值)。

    此致、Juergen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!


    此致、
    北井高沙