This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210EVM-678:适用于 BQ24210EVM-678的电池和太阳能电池板

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24210EVM-678, CC3200, BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717658/bq24210evm-678-battery-and-solar-panel-for-bq24210evm-678

器件型号:BQ24210EVM-678
主题中讨论的其他器件: CC3200BQ24210

您好!

我正在寻找使用 BQ24210EVM-678的具有太阳能再充电选项的长寿命电池。  

已使用此 EVM 的任何人能否在没有任何问题的情况下判断哪种电池和太阳能套件适用。

我计划用于 CC3200 Launchpad 或 CC26xx BLE launchpad 的设置能否实现。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ24210将支持多种锂离子电池。 需要注意的是、充电电压为4.2V、许多长寿命电池倾向于仅充电至4.1V、例如 Tadiran 的 TLI 系列。
    另请注意、BQ24210上的输入电压范围、当电压超过7V 时、充电器将关闭以保护器件。 单元在输入端可承受高达20V 的电压。 在此期间、不会向输出端提供任何功率。