This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505EVM-218:采用锂离子电池并为 CC3200 Launchpad 供电的室内能量收集解决方案

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717700/bq25505evm-218-solution-for-indoor-power-harvesting-with-liion-batteries-and-power-to-cc3200-launchpad

器件型号:BQ25505EVM-218

您好!

任何人都可以通过 BQ25505EVM 收集的能量为 CC3200 Launchpad 供电。

如何使用 BQ25505EVM 收集室内能量? 并建议使用任何支持的锂离子电池进行存储。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25505EVM 是用于 BQ25505 IC 的评估模块。  

    您可以使用带串联电阻的电源来仿真太阳能电池板、也可以使用真实的太阳能电池板为电路板加电。

    没有特定类型的锂离子电池建议。 任何1节锂离子电池都可用于存储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jing、您能不能澄清我能在链接"www.electronicscomp.com/3.7v-1000mah-lipo-battery-india 或类似的链接中使用电池
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 请注意、bq25505的最大充电电流为~100mA。 假设您的输入源能够提供最大电流、那么您的电池将以最大0.2C 的速率充电