This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24100:用于锂离子电池的独立充电器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24100, BQ24105, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717912/bq24100-stand-alone-charger-for-lithium-ion-batteries

器件型号:BQ24100
主题中讨论的其他器件: BQ24105BQ25606

您好!

我对本站点有点陌生、我的问题是有关将 BQ24100 或 BQ24105用作 客户的独立充电器的问题。

主要思路是在独立充电器上为3.7节锂离子电池充电。

我已经阅读了 BQ24xxx 系列的数据表,并只回答了几个问题。

对于数据表中显示的独立充电器、它表示1节电池的电压为4.2伏。

充电器的电压是否标准高于锂离子电池的3.7伏额定电压?

换言之、所示的电池是否适合用于3.7V 锂离子电池、或者如果不适合用于3.7V、我们是否会使用 BQ24105版本并调整 R5和 R7?

如果是这种情况、我还想确保我知道用于此目的的值?

非常感谢大家对此提供的任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirk、

    是的、bq24105电池稳压电压可通过外部电阻器进行编程。 通常、对于3.7V 标称电池、充电电压为4.2V。

    您尝试为电池充电的电池电压是多少?  如果您要为典型的1节电池充电、我们确实有 1节电池充电器、例如 bq25606、它也是独立的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Jing Zou 和 TI 提供的快速帮助和以下反馈、

    这对我们大有帮助、我们计划为独立的3.7 V 锂离子电池充电。
    其中一个器件型号如下:
    BAT51401。
    额定电压为3.7V、3680mAh、13.7Wh

    因此,如果我理解您的答案,那么对于标准3.7伏锂离子电池,充电电压在4.2V 时更高是正常的?
    如果确实如此、则 Q24105和 BQ24100中显示的支架看起来应该符合我们的要求(以及您显示的 BQ25606)。
    感谢您对此提供的意见。


    正如更多信息一样、
    我们希望在公司内为生产线制造电池充电器、以便他们每天都可以为电池充电、以便测试电话。
    因此,我们希望为每个独立充电器上的几个电池充电,或者如果需要,我们可以为每个电池配备一个独立充电器。
    如果您对此有任何其他建议、我们也非常感谢。


    Kirk Handahl
    基准测试工程师
    Benchmark Electronics
    PH.507.535.4516
    电子邮件:kirk.handahl@bench.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具体取决于电池容量。

    您可以并联连接这些电池、并使用单节电池充电器为电池充电。

    但是、我们的每个充电都有安全计时器、如果电池容量过大、则在安全计时器过期之前可能无法充满电。

    我们的大多数充电器都可以禁用安全计时器。 然后电池可以继续充电。 充电时间可能很长。