This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:基准引脚上接近2.5V 的 Ioff 电流是多少

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718482/tl431-what-is-the-ioff-current-at-ref-pin-near-2-5v

器件型号:TL431

您好!

   我的客户希望将 TL431用作 OVP 功能的比较器。  当 REF 引脚对 GND 短路时、如下图22所示、Ioff 非常小。

但是、当 REF 引脚接近2.5V 时、例如2.3V、 泄漏电流 增加到200uA。  有任何图表来显示关系

引脚电压之间有何差异?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我没有泄漏电流与基准电压、但我确实有基准电压与泄漏电流。 查看此 电路中 VREF = 2.3V、VKA = 4V、因此 Ika = 200uA 的值。

    -Marcoo