This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65175C:有关 TPS65175C 设计请求的 LCD 显示偏置解决方案

Guru**** 2812595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65175, TPS65170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717660/tps65175c-lcd-display-bias-solution-about-tps65175c-design-request

器件型号:TPS65175C
主题中讨论的其他器件:TPS65175TPS65170

尊敬的先生:

我的客户有新的设计要求、但我不知道 TPS65175系列是否可以满足以下客户规格、您能帮助我们提出解决方案吗?

结束讨论:mi.com

应用:55英寸4K2K 电视

3. EVT:预计2019/Q2

需要面板 PMIC 和电平转换器、是否有用于集成伽马的 PMIC 解决方案? 或者 PMIC +伽马离散是可以的。  

5.电平转换器需要支持 STV/ODD/EVEN / 10组 GCLK 共13个输入/输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于2018年8月14日之前回复。

    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我查看了您的客户规格、TPS65175的 VGH 范围高达34V、您的客户此参数的规格为36V 典型值和38V 最大值、因此它不符合栅极驱动器 VGH 电源的要求。 TPS65170负电荷泵的电压最低还可达-8.1V、高于客户规格中规定的-10.4V。 其他集成式 LCD 偏置/电平转换器器件似乎不符合所有规格。
    我建议您与客户会面、并交互地使用 LCD 偏置解决方案的产品选择滤波器(链接如下)、以便客户能够做出适当的折衷、以便实时选择合适的器件。
    此致、
    辽卡特
    www.ti.com/.../products.html