This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:有关 UCD9248的一些问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718454/ucd9248-some-questions-about-ucd9248

器件型号:UCD9248

您好的团队:

对 UCD9248有一些疑问。

1) 1) UCD9248具有 DPWM 输出。 DPWM-1A 是否与 DPWM-1B 一定相同? 它们的相位是否相关? DPWM-1A 和 DPWM-2A 是否具有独立的频率?

2) 数据表第12页“UCD9248包含四个融合电源外设(FPP)。 每个 FPP 都可以配置为调节最多四个直流/直流转换器输出。” 这句话意味着 UCD9248有4个控制通道。 每个控制通道最多可承载4个功率级。 例如、DPWM-1A 和 DPWM-1B 是一个控制通道的输出、每个通道具有两个功率级、共四个功率级。
我想我的理解是错误的。  您能否绘制一张草图来向我展示这句话的确切含义?



3)第12页:"UCD9248最多可以控制四个电源轨、每个电源轨都可以包含可编程数量的功率级。"
我的理解是、每个电源通道都可以由多个功率级组成。 例如、在第9页的图4中、第一个电源轨有八个功率级。 这种理解是否正确?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     UCD9248中有四个 Fusion Digital Power 外设、每个 FPP 控制两个相位、A 和 B、并且每个相位支持一个功率级。  由于两个相位都由相同的误差信号控制、因此它们将具有相同的开关频率和占空比、 因此 B 相位将  与 A 输出呈180度异相。  每个 FPP 的 A 相和 B 相必须由同一电源轨使用、它们不能在电源轨之间拆分。  B 相可以 保持未分配状态、以允许具有奇数相位(1、3、5、7)的电源轨。   参见图 其中显示了每个相位输出的单个功率级。

    每个 FPP 都可以根据配置访问其自身的 PWM 输出以及其上方 FPP 的 PWM 输出。

    从 图 2在数据表中、可以看到 FPP1 可以访问由其数字高分辨率 PWM 以及 其他三个 FPP 的数字高分辨率 PWM 生成的 A 和 B 相位。 因此、电源轨编号1 可配置为使用 FPP1 在 任何位置从单相电源轨或最多8相电源轨运行。  (图中的 FP2无法访问我以绿色显示的上部外设的数字高分辨率 PWM)。

    而 FP2可用于访问其 PWM 输出以及 FPP3和 FPP4的输出。

    FPP3可访问其 PWM 输出和 FPP4

    FPP4只能访问其自身的 PWM 输出。

    多相电源轨的所有相位将以相同的频率运行、 默认情况下、相位将在电源轨开关周期内均匀分布。

    每个电源轨可以有 自己 的独立开关频率、但我认为最好 使所有电源轨 以单个频率 (或至少 是相同频率的倍数)运行。

      

    Fusion Digital Power Designer (FDPD)控制相位如何在 FPP 部分之间分离、并且 不允许无效配置、请参阅以下示例。

    首先、我尝试使用   2个三相轨和一个双相轨创建无效配置、但 我尝试拆分 FPP2的 A 相和 B 相。 如您所见、GUI 已标记错误、不允许我继续。    即使 UCD9248上有八个相位、也无法创建2个三相轨和一个双相轨。

    下面、我 已将电源轨/相位配置更改为单个三相电源轨和两个双相电源轨的有效相位击穿、只有这样、GUI 才允许我继续。  此处未 分配第2B 阶段、因为第1轨使用了2A 阶段。  请注意 、GUI 提供了有关如何将电源轨连接到窗口右侧 FPP 误差放大器的信息、这也取决于电源轨/相位击穿。

    这是一个示例、UCD9248可被配置为多个电源轨/相位组合:

    4 -单相/双相电源轨(单相/双相与每个 FPP 的 A/B 相相关、 分配给 A 相的单相电源轨将导致 该 FPP 的 B 相未分配)

    2 -三相/四相电源轨

    1 -三相/四相电源轨 和2 -单相/双相电源轨

    1 -五/六相电源轨和1 -单相/双相电源轨

    1 -七/八相电源轨