主题中讨论的其他器件: 、PMP7355、 TPS23756
您好!
我想知道是否有使用 TPS23753A 的设计指南、在5.0V、2.5A 输出下为 PD (802.3af)提供完整的13W 功率。
作为指南、我阅读了文档 SLVA305、但本文解释了在1.4A 下提供5.0V 的示例、这对于我们的应用来说还不够。
我还阅读了文档 SLVA306、了解 ORing 辅助壁式电源和12V 输入、我们需要使用选项2。
我们的要求是:
使用 TPS23753A (因为它是一个方便使用的小型 TTSOP16器件)-同一系列中的其他建议是可以接受的。
2.使用 Coilcraft PoE13F-50变压器-因为它是我们发现的唯一高度为8.5mm、足以安装在所选外壳中的变压器。
设计简单、如 SLVA305中所示。 在二极管的电流中使用更多 MOSFET 的其他设计看起来过于复杂、并且占用更多的电路板面积。
4.48V PoE 主电源和12V/24V 工业电源的辅助输入。 此外、我们还希望将其用于电池/太阳能解决方案、因此需要10.5V 的最小工作输入电压。
有人可以提供入门指南吗?
PS:我们现在重点介绍 PMP7355、它详细介绍了使用 POE13P-50变压器的5V @ 2A 设计、并在 VDD 和 VDD1引脚之间插入 DVDD、以及通过 SLVU314F (TPS23753AEVM-004)中所述的另一个二极管将12V 注入 VDD1。 不过、这表明在12V 输入下、功率限制为6W -为什么? 将 R18降至0.39欧姆以下是否会产生更大的电流?
此致、Kyran McGlasson - Sage Automation