This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:BQ25601D DPM 和电源路径管理相关问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718371/bq25601d-bq25601d-dpm-and-power-path-management-related-questions

器件型号:BQ25601D

我们的客户现在有一个项目。

他们希望使用 BQ25601D。 但他们在规格手册中有一些问题。 请给出指示。

系统框架要求充电电流约为1.5A、SYS 电流可达到约1.1A 的最大值。

考虑到终端客户将使用不同的适配器、100mA、300mA、500mA、1A、 3A 输入电流、我不知道后端 BAT 和 SYS 的电流将如何分配? 是否会拉动适配器?

充电时、系统将工作、需要:

 

输入端有多种电流(100mA 200mA 500mA 1.5A 3A)。 当输入为小电流输入时、如何确保输入端的适配器不会过载? (客户请求的值从不会过载)

 

2.输出端子 VBAT 和 SYS 的顺序是什么? 如何分配充电电流? 如何进行有效控制

 

I2C 可以控制哪些部件?

  4.1.输入:电流检测? 过载控制? 电流限制过大?

  4.2.输出:充电电流控制调节?

  4.3.输出:充电电流和 SYS 序列、控制、分配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊斯天:

    bq25601D 即使使用各种输入适配器也能为您的应用提供支持、这一点没有问题。 首先、bq25601D 可识别不同的充电端口并将输入电流限制设置为适当的电平。 当 SYS 和电池需要比输入电流限制更高的电流时、充电器电流将减小以保持能量平衡。 如有必要、电池可以放电为系统供电。 同样的概念也适用于未知的适配器。

    2.无需控制。 电源由内部环路管理

    3、4:bq25601D 在数据表中包含寄存器表。 在"Register"选项卡中、您知道可以对哪些参数进行编程。