This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:SoC 和平衡问题

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716241/bq4050-soc-and-balancing-issues

器件型号:BQ4050

在生产 Kickoff 之前、TI GG 问题需要美国的工程帮助。

尽快需要支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    您能告诉我们您的问题是什么吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的印度和马来西亚设计工厂存在4050在充满电后未达到100% SOC 的问题。 在产品发布前1个月、我们团队正在通过论坛与 FAE 合作、发现我们可能使用了错误的 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    如果已经处理了一个打开的线程、您能给我提供链接吗? 此主题没有任何历史信息、说明问题所在、已尝试的内容、需要尝试的内容、已共享的文件等

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是印度球队 Thread。

    http://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/p/710902/2637353#2637353

    我需要尽快获得 TI 美国支持! 如前所述、我们已在离生产周期一个月的时间内完成电池认证、我们发现了 TI 芯片平衡和 SOC 计算方面的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    Swami 是我们的美国支持团队、因此您已经在与最优秀的人合作。 我将关闭此 TT、因为我认为您已经获得了正确的支持。

    谢谢

    Miguel