This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:开关频率问题

Guru**** 2928620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716460/lm3478-issue-with-the-switching-frequency

器件型号:LM3478

尊敬的 TI 团队:

我已经使用 LM3478QMMX/NOPB 设计了一个升压电路。 请参阅随附的原理图。 该电路应从主电池 CL30_RBP 或备用电池 BACKUP_BAT 的电压从6V 开始升高。 我已使用电阻器 R28将开关频率设置为~347KHZ。 固定输出电压为11.8V、电路应提供1.5A 输出电流。

在测试过程中、我注意到驱动器提供的开关频率(引脚6)过低、为88.47KHz。 您可以看到随附的示波器屏幕截图。   

您能否查看设计中是否存在任何错误,并查看是否有纠正电路的工作?

提前感谢。

此致、

Abderrahman  

e2e.ti.com/.../TCU_5F00_A0_5F00_SAMPLE_5F00_BOOSTER_5F00_07082018.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的工作条件不是很清楚。 您的输出端是否得到11.8V 电压? 是否施加了1.5A 负载? 如果负载电流非常小或根本没有负载、电路将在脉冲跳跃模式下运行、使其看起来以较低的频率运行。 您可以通过添加负载来验证这一点。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的反馈。

    很抱歉、我忘记提到输出端未获得11.8V 电压。 当我测量它时、我发现我的输入电压值仅为~6V。 看起来 NMOS 甚至没有切换。  

    实际上、负载较小 ~100mA。 作为第一项测试、我必须使用一个小负载并逐渐增加到满负载。

    此致、

    Abderrahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abderahman:

    查看原理图、您似乎尝试使用一个控制器运行两个相位。 是这样吗? 要真正运行两相、应使用两个控制器。 您能否尝试从 CL30RBP 上移除 R31而不供电以查看电路是否正常工作?

    谢谢、

    Garrett