This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:用于 Whsikey Lake 的 PMIC

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65094, TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718195/tps65094-pmic-for-whsikey-lake

器件型号:TPS65094
主题中讨论的其他器件: TPS650830

你(们)好

TPS65094是否可以支持 Whiskey Lake、或者 TI 是否具有 适用于 Whsikey 的专用 PMIC 解决方案。

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、
    我已将您的问题转发给产品专家、以帮助您解决此问题。 您应该很快就会收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    对于威士忌湖、我推荐使用 TPS65083x。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

     如 Nick 在上文所述、TPS650830可用于威士忌湖;由于我们刚刚发布了 TPS650930、其 VR1默认输出电压为1.05V、更适合与威士忌湖 V1.05A 轨匹配、因此建议使用 TPS650930。  

     如果您需要参考设计、请告知您当地的 TI 支持;我只为我们的 FAE 提供参考设计、并与我们的客户签订 NDA。

    谢谢!

    Phil