This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:需要哪些外部 USB 部件进行电源协商?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ24392, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716695/bq25700a-what-external-usb-parts-for-power-negotiation-are-needed

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ25700BQ24392HD3SS3220

大家好、

如果使用 BQ25700A 通过 USB 作为输入电源为电池组充电、则需要使用上游专用充电端口(即简单的砖型适配器)枚举哪些外部芯片? 通常、当 USB 插头连接完成时、D+/D-线路被下拉、这些线路上的下拉电阻器通常告诉上游电源要发送什么功率。  

现在、如果我们讨论 C 型 PD、则会涉及 CC 线路、以便上游 C 型充电器知道要充电的功率级别。

当我查看 BQ25700时、它说它支持:

  • 3.5V 至24V 输入工作电压–
  • 支持 USB2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type C)和 USB_PD 输入电流设置

我看不到 D+/D-线或 CC 线可以直接连接到器件、这让我相信这里需要一些外部 USB 芯片。  

例如、如果他们计划在 VBUS 上提供12V 电压、是否需要我们的 PD 控制器+ USB 电源开关之一位于 USB 连接器和 BQ25700之间?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    正确;充电控制器本身没有任何检测机制、但与 USB 3.1和 PD 规范设置的标准电流限制兼容。

    现在、就检测 DCP 而言、请考虑使用 BQ24392。 这将需要连接回主机、然后主机将对 BQ25700A 的输入电流限制进行编程。 这适用于具有 BC1.2的 USB 2.0检测。

    正如您所说的、需要使用单独的 PD 控制器来仲裁并向主机反馈、然后主机对 BQ25700A 进行编程。 在检测方面、我将向您推荐 USB e2e 论坛以获得更好的建议。 据我了解、Rp 和 Rd 电阻分压器将定义源端口的电流能力。 您可能需要查看的一部分是 HD3SS3220 DRP 端口控制器、特别是 UFP 功能和电流模式。


    此致、
    Joel H