This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:UCC27211

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211, UCC27210, LM5101A, CSD19531Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716746/ucc27211-ucc27211

器件型号:UCC27211
主题中讨论的其他器件: UCC27210LM5101ACSD19531Q5A

Hellow。

我正在为我们 的项目寻找 UCC27211栅极驱动器。

-- 关于项目的说明。

 -  应用:太阳能  /300W 电源优化器 /DCDC 转换器_BUCK 型  PWM 占空比50~90% ,频率40kHz/   

 下面是草稿原理图。

 

我 有一些问题。 我 需要你的帮助。  

1.您是否可以为高侧和低侧推荐"FET"?   我 认为  Qg 、RDS、Ciss、Coss 等  是  稳定的关键点。  

2. 如何 在韩国获得技术支持?   

谢谢。

Sean Do。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean do、
    我是一名支持 UCC27211器件的应用工程师、将致力于解决您的问题。
    上一帖子中未显示原理图、因此我只能对 MOSFET 提出一般建议。
    TI 提供具有100V 额定电压的低栅极电荷的高性能 MOSFET、适用于太阳能应用。
    如果应用是非隔离式同步降压、我建议也注意体二极管反向恢复时间。 如果应用是隔离式桥式转换器体二极管、则反向恢复可能不那么重要。 我将查看 CSD19533 100V MOSFET 以实现更快的体二极管、并查看 CSD19531以稍微降低 Rdson 的电阻。
    对于韩国的本地支持、如果您与经销商合作、请联系他们、他们可以提供支持或咨询相应的本地联系人。 TI 支持取决于您所在的公司。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard Herring

    感谢您的快速回复。

    这里是拔模。  [非 UCC27210  ,我 正在使用 UCC27211  ]

    您能否告诉我、如果它  必须是包含 您建议的器件的附加器件和电路?

    谢谢

    Sean Do。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean do、
    感谢您提供原理图。
    其他器件。 我建议在靠近 UCC27210 IC 的位置向 VSS 添加 LI 和 HI 引脚上的小电容。 此外、我建议在 MOSFET 栅极端子的驱动器 HO 和 LO 输出之间添加串联栅极电阻器或电阻器和并联二极管。 您可以从2.2到4.7欧姆的电阻开始、并在测试中进行评估。 您将需要控制 MOSFET 导通转换的功能、以便最大限度地减小开关节点导通电压尖峰并保持在 MOSFET VDS 电压额定值范围内。

    请在主题中确认这是否能解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard Herring

    我需要有关下表的更多详细说明。
    1.串联栅极电阻和并联二极管需要用于此 SCH 的原因。 此电路的作用是什么?
    2.如何确定自举电容值?

    您能告诉我如何通过 TI 样片服务系统获取 CSD19533和 CSD19531吗?

    BR。
    Sean Do。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean do、

    有关栅极电阻器和并联二极管的问题1。  这是一项建议、作为新设计的良好实践、我建议使用该建议来优化转换器的性能。 栅极电阻器和调节功能 将在出于多种可能的原因需要时提供降低 FET 开关速度的功能。 一种方法是降低开关节点上的 dV/dt、以减少发射、从而满足 EMI 要求。 如您所示、降压转换器中的另一个功能是在高侧功率 MOSFET 导通期间降低开关节点导通尖峰。

    并联二极管可实现比导通更快的关断 VGS。 测试完成后、您可以确定这些组件不是必需的、只需安装0欧姆电阻器即可。 我至少建议在原理图上使用栅极电阻器、以便在设计中进行调整。

    对于自举电容器、我建议查看 LM5101A 数据表中的第9.2.2节、该节是一款类似的100V 半桥驱动器。 链接为:

    http://www.ti.com/lit/ds/snosaw2q/snosaw2q.pdf

    数据表还提供了栅极驱动电阻器选择指南。

    对于样片、如果您转到 CSD19531Q5A 的产品页面和立即订购选项卡、则会有一个申请样片选项卡、您可以在其中免费获取样片。 如果您需要多个样本、请单击编辑按钮。 请参阅以下链接:

    http://www.ti.com/product/CSD19531Q5A/samplebuy

     请确认这是否能回答您的问题。

    此致、

    Richard Herring

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard Herring

    您的回答对我非常有帮助。  感谢您的支持和效率。

    我将根据您的意见开始设计并确定电路。

    但是、如果我  遇到另一个问题或严峻的问题、我希望集中您或 TI 技术支持系统。

    BR

    Sean Do。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    当然可以! 如果您有任何疑问、请在 e2e 的此处告知我们、我们将尽最大努力为您提供帮助!

    如果您可以将 Richard 的答案标记为"已验证"、这将对我们大有帮助。