This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:该 IDDoff 电流在 UCC27531-Q1数据表中是什么?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27531-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718288/ucc27531-what-is-this-iddoff-current-refer-to-in-ucc27531-q1-datasheet

器件型号:UCC27531

你(们)好

您能帮我解决客户的问题吗? 您能否帮助详细说明 UCC27531-Q1数据表中的以下参数? 还有什么是器件静态电流? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    感谢您在 e2e 上进行深入探讨、很高兴听到您的声音。

    此数据表中的此规格与静态电流消耗的性能是离散的。

    IDD_OFF = VDD 略低于 UVLO 时的电流

    静态电流是指器件 VDD 高于 UVLO 时的电流。

    当 IN 时、EN = GND 启动为217uA、这告诉我们有一个上拉电阻、在 IN 时、EN 被接至 GND 与 VDD。

    查看静态电流的特性数据后、该器件在整个电压和温度范围内的电流似乎不会超过450uA。 最大值为300uA@7V 和450uA@35V

    请注意:由于温度系数反向、最大电流仍在最大温度下发生。 电阻器的电压。

    希望这能解答您的问题、如果您有更多信息、请告诉我!

    谢谢、