This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:BQ2000问题已处理

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715887/bq2000-bq2000-issue-at-charge-done

器件型号:BQ2000

尊敬的先生/女士

我想问两个问题。
1:修改 RC 充电时间
约9小时(540分钟)
参考公式
MTO = R* C* 35、988
C 为0.15UF
R=100K
但实际测量值变为17小时。
我可以建议 R 和 C 值吗?
2:以下电路是否会出现
  化学的作用
  如果悬空、似乎是锂离子电池
                         连接到 BAT-用于镍镉电池/镍氢电池....
  因为客户似乎正在输入锂离子电池、所以时间变为2倍 MTO。

如果您需要原理图、 我可以向客户索要。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    BQ2000可为锂离子电池和镍氢电池充电。

    如果 VBAT 在 安全计时器启动前无法达到充电电压设置(BAT 引脚上的电压上升至内部 VMCV 基准)、则充电器电路会提供恒定的充电电流、直到触发其他终止条件。 这  对镍氢电池很好。

    如果 VBAT 可以在安全时间开始前达到充电电压设置、则充电器首先提供恒定电流充电  、然后提供恒定电压充电。 这对于锂离子电池很好。

    在您的情况下、将"化学成分"短接至"BAT-"会使"BAT"获得更低的反馈电压、VBAT 无法达到充电电压设置。 这就是为什么"连接到 BAT-用于镍镉电池/镍氢电池..."

    我同意"客户正在输入锂离子电池、因此时间变为 MTO 的2倍"