This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:使用 TPS7A05替代 LD39015M18

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, LP5951, LP3990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718047/tps7a05-use-tps7a05-to-replace-ld39015m18

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件: LP5951LP3990

大家好、

我们的客户在 其电池供电产品中使用 LD39015M18、我们希望更换它。

其输入电压为2.0-2.6V、输出为1.8V/100mA。 它们使用 SOT-23封装、必须采用引脚对引脚封装。

他们需要与 LD39015M18相似或更低的 IQ 和关断 IQ。

对于 TPS7A05、它具有较低的 Iq、但具有较高的关断 Iq。  

您能否对此发表一些意见或推荐一些更合适的器件?

谢谢、

将会

TPS7A05:

LD39015M18:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    在25°C 时、LD39015关断 Iq 的典型值为1nA、最大值为1000nA 典型值和最大值之间变化1000倍
    TPS7A05在100nA 典型值和300nA 最大值之间仅有3倍的变化 TPS7A05的变化要小得多、最大值比 ST 器件低70%。

    LD39015工作 Iq 的典型值为38uA、最大值为70uA
    TPS7A05在100mA 输出电流的情况下、工作 Iq 小于6uA。 这些是不同类别的 LDO、因为 IQ 运行(Ignd)是如此不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    LP5951的 IQ 和 IQ 关断性能几乎相同、但压降较高。
    LP3990具有更高的 Iq、但 Iq 关断更低、典型压降略高。

    除了 TPS7A05、这些器件是最适合此应用的 TI LDO。