This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:PMP11600/pmp11612/pmp40228 - UCC28704EVM-724电压感测

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, PMP11612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717875/ucc28704-pmp11600-pmp11612-pmp40228---ucc28704evm-724-voltage-sense

器件型号:UCC28704
主题中讨论的其他器件: PMP11612

您好!

 我实际上设计了一个墙内电源、需要一个稳定的5V 电源。

 我决定使用 ucc28704并阅读有关该芯片的一些参考设计和手册。

关于官方数据表、我应该使用 RS1 115kOhm 和 RS2 365kOhm、但我想知道评估模块之外的所有官方参考设计  

使用68k Ω 而不是115k Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lu、

    感谢您关注 UCC28704。 RS1和 RS2值取决于您的输入电压范围、一次侧绕组与辅助绕组匝数比以及二次侧与辅助绕组匝数比。 我建议按照 UCC28704数据表的第7.3.1.3节确定您的 RS 值: www.ti.com/.../ucc28704.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我使用此变压器:

    WD1 (0.16mm、60T) 1..3 | WD4 (4T、TEX、0.8mm)
    WD3 (0.23mm、8.5T) 5..2 |
    WD2 (0.23mm、19T)

    输入范围:90V-264VAC


    并使用68k / 40.2k 进行电压感测、但在空载条件下获得6V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lu、

    您可以分享您的原理图吗? 您的转换器的总输出功率是多少?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要的长期功率仅为3-4瓦、可能只有几个高达7瓦的高功耗峰值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用基于此表的定制变压器

    e2e.ti.com/.../Sumida-transformer_5F00_10349_2D00_T048_2D00_EXT_2800_EE1617_29002D00_VER4.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lu、

    我建议增加 RS2的值。 您是否还将 WD2、WD3或两者用于偏置绕组?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、WD2的用法与 PMP11612类似、只连接到 GND 以提高 EMI 性能(?)。 但我们对一个定制变压器进行了分解、结果发现它们是错误的。 WD2仅连接到引脚5并悬空。 从 PIN5中移除 WD2后、电路表现出不同的行为。 但我们将更改 IC 并再次验证
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 错误是基于错误制造的变压器和损坏的 ucc28704。