This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ25700A:BQ25700需要 Linux 驱动程序

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718021/linux-bq25700a-bq25700-need-a-driver-for-linux

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件:BQ25700BQSTUDIO

工具/软件:Linux

BQ25700需要用于 Linux 的驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我咨询 BQStudio 团队、稍后再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不直接支持此产品系列的 Linux 驱动程序。

    但是、我们的多个电池充电产品系列都有第三方开发的驱动程序、其中包括以下内容:
    chromium.googlesource.com/.../charger

    请注意、TI 不支持或评估这些第三方源代码、因此请自行决定使用。 但它们可能是开发您自己的 Linux 驱动程序代码的良好开端。


    此致、
    Joel H