This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:学习周期后、Ra-Table 没有更新

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717230/bq27520-g4-the-ra-table-has-no-update-after-learning-cycle

器件型号:BQ27520-G4

我进行了很多学习周期、ba27520似乎没有 Ra-table 更新、当我使用"IT Enable"命令时、Qmax 已更新、并将状态从0更新为1。

请帮助检查我的学习周期流程或设置有什么问题。

随附的文件是学习周期后的监测计导出文件。 ChemID 是#1783
测试流程
1.通过 EVSW 命令启用 I.T.
2.通过 EVSW 命令重置监测计

3.将电池组放电260mA,直到电池电压达到3.0V
4.休息6小时。
5.为电池组充电4.2V 1.275A,直到充电电流小于26mA
6.休息3小时。
7.重复步骤3~6 4个周期。

e2e.ti.com/.../KI2-Golden-sample-with-PCBA_5F00_20180808.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI Cage、
    请您仔细查看本文档。

    www.ti.com/.../slua902

    您的电池容量是多少? 您如何识别您的化学 ID? 确保您的放电率介于 c/5和 c/10之间、而不是上限和下限。

    您的电池是4.2V 电池还是4.35V 电池?

    谢谢
    奥努伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、奥努伊

    请将以下回复作为标记

    您的电池容量是多少?

    2600mAh

    您如何识别您的化学 ID?

    根据 GPC 报告、请参阅随附的 file.e2e.ti.com/.../KI1_5F00_1_5F00_Matching_2D00_report.zip

    确保您的放电率介于 c/5和 c/10之间、而不是上限和下限。

    当然、260mA 放电流是 c/5速率。

    笼陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI Cage、
    C/5是上限。 我提到它应该是一个介于 c/5和 c/10之间的值。 请使用 c/7。 请查阅我所附的文件

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

       好的、我将使用 C/8放电率重新执行学习周期、让我们看看 Ra-table 是否更新。

    还有一个问题、如何确认 bq27520-Q4的学习周期是否成功? 哪些数据将被更新? 将更新什么数字?

    低于数据的剂量将在学习周期结束时更新?

    IT 启用

    应用程序状态

    更新状态0/更新状态1

    更新状态(子类 ID 83和84偏移4)

    Defx Ra/Packx Ra/x 状态 (子类 ID 87/88/91/92/93/94和84偏移0)

    Defx Ra/Packx Ra/x 标志 (子类 ID 87/88/91/92/93/94和84偏移1)

    Defx Ra/Packx Ra/x Base R (子类 ID 87/88/91/92/93/94和84偏移2)

    Defx Ra/Packx Ra/x 增益 (子类 ID 87/88/91/92/93/94和84偏移4)

    笼陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,量表。
    请阅读应用手册 slua902。 它可以满足您对学习周期的所有需要。
    谢谢
    Onyx