This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:Cin 值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717398/bq76925-cin-value

器件型号:BQ76925

尊敬的专家:

   我是否可以将 Cin 值修改为10nF、 我的应用中不需要 Balance 函数、 如果我修改 Cin 值?或任何 有助于降低 Cin? 所需 Cin 最小值?的建议、会发生什么情况。谢谢~

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    数据表中的最小建议值为100nF。 由于 TI 尚未在较低 Cin 值下对器件进行任何表征、因此我不建议使用低于该值的值。 输入滤波器组件对于保护器件免受瞬态和意外复位的影响非常重要、以防电池电压下降。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的亚光:

    感谢您的回复、我在数据表中看到最小建议值为100nF。 但我发现47nF Cin 没有任何问题。 我的100Ω 中的 Δ I Rin、

    1.您能不能帮助我解释为什么使用100nF 以上而不是100nF 以下?
    2.我能否通过减小 Cin 值来增大 Rin 值以满足 BQ76925,是否存在任何理论基础?

    期待您的回复。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    如果您增加 Rin 以保持滤波、我不会发现您的想法有问题。 目标是防止瞬变和意外复位、因此只要您仍然可以实现该目标、就应该可以了。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matt:

    感谢您的继电器,因为我可以通过增加 Rin 将 Cin 值降低到100nF 以下,这是我理解的正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Bill。 您的理解是正确的。 但是、我们尚未在 TI 对此进行测试、因此我建议您评估性能、以确保没有不可预见的问题。

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matt:
    感谢您的继电器,因为我可以通过增加 Rin 将 Cin 值降低到100nF 以下,这是我理解的正确?
    我应该选择多少 Cin 额定电压值? 大约10V? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matt:

    我应该选择多少 Cin 额定电压值? 对于6节电池应用,大约为10V? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    由你决定。 假设您的电池电压为4V、我看不到问题、但您需要根据您的系统设计做出决定。

    此致、
    Matt