This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520EVM:有关 bq27520 EVM 温度测试不准确性的问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718324/bq27520evm-questions-about-the-inaccuracy-of-bq27520-evm-temperature-test

器件型号:BQ27520EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

当使用 bq27520演示板 连接我们的电池进行温度校准时(演示板的 TS 连接到电池的温度感测引脚)、测得的实际电池温度为30度、但 bqStudio 中显示的温度 为56度。   校准后温度没有变化;

如果 演示板的 TS 引脚保持悬空、 则校准后为30度。

联系 FAE 后、我了解到数据闪存中的 ext a coef 1-5和 ext b coef 1-4需要更改、但在使用新提供的参数时、结果会更加偏离。   实际温度为 29度、但显示了-424度。


我仅根据原始默认参数修改了 ext b coef 4。 温度通常显示为29度、但我 不确定温度变化后是否会出现问题。


 数据表建议 使用10K NTC 103AT 热敏电阻。 我们 使用的热敏电阻是 NCP15X103F03RC、25至50度时 B 常数为3380K。 我不知道它是否满足要求。

如果不匹配、如何   修改参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duodo

    为了避免让您的生活变得复杂、我强烈建议您使用10k 电阻器。 但是、如果必须使用不同的热敏电阻、则可以使用此表计算系数。


    e2e.ti.com/.../3835.ntc_5F00_calc.xlsx

    谢谢

    Onyx