请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27542-G1 当我将 BQ27542与带有 HDQ 通信的 ms8953连接时、我发现 BQ27542没有响应。 我按照数据表中的说明进行操作、并在示波器中获取波形。 HDQ 下拉500us、然后上拉60us。
msm8953中的代码如下所示。
GPIO_SET_VALUE (ONEWIR_GPIO、0);
W1_DELAY (500);
GPIO_SET_VALUE (ONEWIR_GPIO、1);
W1_DELAY (60);
GPIO_DIRECion_INPUT (ONEWIR_GPIO);