This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:功率耗散计算

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92511, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715508/tps92511-calculation-for-power-dissipation

器件型号:TPS92511
主题中讨论的其他器件: TPS92515

我认为 TPS92511功率耗散的计算方法如下、对吗?

・PSW = 1/2 (Vin×Iout×Fsw×(Trise + Tfall))

・PCOND = Iout^2×RLX×Duty

・Pdrive = Qg×Vin×Fsw

⇒PD_TOTAL = PSW + PCOND + PDRIVE

无二极管损耗的情况下为※Ω

而且、Qg 是 TPS92511上内部 FET 的栅极电容。

是否有 Qg 的规格数据?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Staoshi、您好!

    如果不是 EC 表、则未指定。 实现此目的以及 IC 功耗的一种更简单的方法是测量 TPS92515的输入电流。 这将提供栅极损耗以及 IC 偏置损耗。 Pdrive 将比其他损耗小得多。 它的运行频率是多少?

    计算看起来合理、续流二极管可能是损耗的很大一部分、具体取决于占空比。 此外、还有与电感器相关的损耗以及其他损耗、电流感应电阻器等

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。