This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:闪烁和电感器振铃问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV, LM5009, TPS92515, TPS92515HVEVM-749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715485/tps92515hv-flicker-and-inductor-ringing-problem

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件: LM5009TPS92515

我使用 TPS92515HV 制作了一个3通道 LED 驱动器。

它将在48V 直流电压下工作。

它包含在8位 MCU 和 LM5009、TPS92515等中

生成的 MCU 为10kHz PWM、用于控制 LED 驱动器。

布局

L2电感器发出振铃噪声。

LED 有时闪烁。

CH1是 SW 引脚、CH2是 PWM CH1。

我应该在哪里修复 它以改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的 LED 堆栈电压是多少? 如果您使用10KHz PWM、您可能会听到10KHz 的声音。 这是分流 FET 调光还是启用调光? 您的开关频率是多少?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED 堆叠为15ea。 LED 电压最大为42V。 开关频率约为580KHz。 PWM 预频率为10kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须阅读 TPS92515HVEVM-749。

    那么、我编写上面的原理图。 DNP 部件 被移除。

    R5更改为0.15R。 R11为24K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    果阳、您好!

    没关系、您是并联 FET 调光吗?  PWM 引脚被拉高、10KHz 是相当高的 PWM 频率、因此我假设您是并联 FET 调光。  如果您是 Coff 组件、则应将其添加到中、以便它在分流 FET 导通时仍会切换。  如果电感器有噪声、最好尝试其他电感器、有些电感器不如其他电感器好。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用外部 FET。

    我的原理图是并联 FET 调光吗?

    8位 MCU 生成10kHz PWM。 PWM 低于黄色波。 红色波是 LED 电压。  

    图片下方。 VSW 为黄色线。 I_led 是红线。

    如何降低电感器噪声? 电感器容量为47uH。 100 μ H?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道您在调光什么、原理图上没有任何内容。 您将哪些内容连接到原理图以进行调光? 您是否使用了 PWM 测试点? 它看起来像从示波器图片中启用调光。

    电感器噪声非常常见。 我会尝试不同制造商的电感器。 您还可以在更高的频率下使用模拟调光或并联 FET 调光。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。