This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930的应用问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718428/bq76930-application-problems-of-bq76930

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: TIDA-00792

我对 BQ76930有一些问题:
BQ76930检测到低于2V 的电池电压时、显示值是多少?
BQ76930的电流感应精度是多少?
如数据表所示、BQ76930的 TS1引脚连接到开关。 据说 BQ76930将在按下底部2ms 后启动。 如何在 BQ76930自动开始工作时消除开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    bq76930的 ADC 将继续转换和显示电压。  误差将增加、并且可能超出低于2V 时应用于2V 以上的规格。

    2.数据表 OCOFFSET 和 OCSCALEERR 中规定了 bq76930硬件保护的电流感应精度。  对于库仑计数器、请参阅16位 CC for Pack 电流测量部分、并确保将 CC_CFG 寄存器设置为建议的0x19值。

    3.使用电路向 TS1引脚提供脉冲,以便在需要时唤醒器件。  相应的电路会因您的系统设计而异。   请参阅应用手册 bq769x0引导开关替代方案以了解相关想法。 TIDA-00792有一个具有高侧保护开关的充电器连接唤醒电路示例。