This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:频率精度

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62290, TPS62060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714964/tlv62568a-frequency-accuracy

器件型号:TLV62568A
主题中讨论的其他器件:TPS62290TPS62060

你(们)好

我的客户有疑问。请与我合作

客户计划将其与以下规格配合使用。

■① μ A
输入电压:3.3V
  输出电压:1.8V
  输出电流:100mA~300mA

■② μ A
输入电压:3.3V
输出电压:1.2V
输出电流:300mA~600mA

可通过下图17和18来判断每个开关频率。
①Fsw≒1.25Mhz
②Fsw≒1.5MHz

您能告诉我这次频率的精度吗?

客户必须检查 SW 频率是否在实际机器的判断项或缺陷项的指定范围内。
这可能是内部振荡器的精度、您能告诉我吗?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此处已回答类似的问题:
    e2e.ti.com/.../712903
    这是否能回答您的问题?

    内部设计详细信息不可供客户发布

    此致
    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sabrina

    我阅读了这篇文章。
    但是、客户必须检查频率是否在确定好产品的过程中处于规定范围内。
    如果您不清楚这一点、可能会丢失。
    我不介意近似值或一般值、所以您能确认它吗?

    最恰当的考虑
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据近似值或一般值确定合适的产品对我来说听起来很奇怪。
    如果开关频率真的很重要、我建议使用具有指定最小和最大开关频率的内部振荡器的器件、例如 TPS62290或 TPS62060。