This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:当 BQ76930检测到低于2V 的电池电压时、该值是多少?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718413/bq76930-what-is-the-value-when-bq76930-sense-the-battery-voltage-below-2v

器件型号:BQ76930

您好!
如 BQ76930数据表所示、测量范围为2V 至5V。 我想知道电池电压低于2V (例如1.8V)时 BQ76930的显示值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、
    bq76930 ADC 将继续转换输入上的电压。 使用存储的增益和偏移校正时的误差将增大、请参阅数据表的图6-2。 当电压降至 UVMINQUAL 以下时、电池将不再被视为 UV、这用于自动配置。