This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22958:Vout 和 GND 之间存在特定电阻是否正常?

Guru**** 2543600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22958, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718391/tps22958-is-it-normal-to-have-certain-resistance-between-vout-and-gnd

器件型号:TPS22958
主题中讨论的其他器件: TPS22810

您好!

我目前正在使用一个具有多个 TPS22958N 的电路、这些 N 以级联方式连接;

该电路如下所示。

问题是、当 VBIAS 为5V 时、无论 ON 是低电平还是高电平、

VOUT 和 GND 之间的电阻(对于 TPS22958)为68欧姆、这不是我所期望的。

由于该电阻、会发生功率耗散。

在功能方框图中、TPS22958的 MOSFET 介于 VOUT-GND 之间、但它指出 TPS22958N 中不具有该特性、

我的问题是...

VOUT 和 GND 之间的电阻为68欧姆是否正常?

2.如何切断 VOUT 和 GND 之间的连杆?

3.我计划将 TPS22958替换为 TPS22810。 TPS 22810是否会有相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongho、

    对于 TPS22958、当器件被禁用时、VOUT 上的这个电阻是正常的。 这称为快速输出放电(QOD)。 如果您希望消除此电阻、可以使用 TPS22958N 或 TPS22810、而不将 QOD 引脚连接到 VOUT。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius