This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:温度对负载性能的影响

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716799/tps40422-temperature-effect-on-the-loading-performance

器件型号:TPS40422

您好!

我有一个 TPS40422+CSD87350两相设计、目标负载为60A。 所附为原理图。

在40A 负载下加电时、电路板工作正常、但无法在60A 负载下工作。

我尝试了很多有关组件、焊接问题的检查、但没有改进。 然后、我发现在将电路板加热到40摄氏度以上的水平后。 电路板工作正常。

那么、电路板故障的根本原因是什么? 以及预热为何能够使其正常工作? 我的原理图设计是否存在任何问题?e2e.ti.com/.../Power-Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    原理图看起来不错。
    您能否使用 TI Fusion 检查在问题发生时声明了哪个故障?
    此外、请检查运行期间温度读数和电流读数是否正常。

    在 PMBus 中、IOUT_CAL_GAIN 必须等于电感器 DCR 值、否则电流读数和 OC 限制将不准确。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我找到了 TI Fusion SW 工具、如何将电路板连接到此工具? 是否有任何调试器可供使用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以购买 USB I/O 接口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB I/O 适配器可从 TI store 购买。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该适配器具有一个10引脚连接器。
    将适配器引脚9连接到 TPS40422引脚12 (CLK)
    将适配器引脚10连接到 TPS40422引脚11 (数据)
    将适配器引脚6连接到电路板接地。

    我想 OC 会发生、因为 PMBus 命令 IOUT_CAL_GAIN 不是 Prosormaned 等于电感器 DCR。
    此外、每相 OC 阈值在默认情况下仅为30A、对于您的应用而言太低。 PMBus 命令 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 用于设置 OC 阈值。

    板上使用的 L 和 DCR 是什么? 对于临时解决方案、您可以添加一个与 C563和 C565并联的电阻器来衰减电流感应信号、从而解决 OC 问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    是的、我有适配器、并且存在 OC 故障。

    但实际上、我们上个月进行了大规模生产、默认设置没有问题(我们已经提供了1000个具有默认设置的电路板)。 我检查了该组件、发现故障电路板安装了 TPS40422、数据为2016年10月、而优秀电路板是2018年的新芯片。

    那么、该部件似乎太旧了、对吧? 现在、我们有500块电路板出现故障、我想尽量减少维修电路板的工作量、您有什么建议吗?

    "对于临时解决方案、您可以添加一个与 C563和 C565并联的电阻器来衰减电流感应信号、从而解决 OC 问题。" C563的电阻器值是多少?

    谢谢

    Mingsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    最新更新:我将 R623和 R624从2.2K 欧姆更改为4.7K 欧姆。 电路板工作正常!
    您能否检查此修改是否正常? 是否有风险?

    谢谢
    Mingsen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingsen:

    您能告诉我电感和 DCR 值吗? 您期望的 OC 阈值是多少?

    如果更改 R623和 R624值不够、您是否能够在这500块故障电路板上对控制器进行编程?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mingsen:

    我刚刚发送了一封包含我的电子邮件地址的邮件。
    让我们通过电子邮件继续讨论。

    谢谢