This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480:nPOR 上拉电阻器的值

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717880/lm26480-value-for-npor-pull-up-resistor

器件型号:LM26480

你好!

我计划将来自该转换器的 nPOR 信号用作电路板上的系统范围复位。 数据表指定该引脚上的上拉电阻器值为100kOhm。

上拉电阻器的最小可能值是多少? 我认为电路板上的100k Ω 上拉电阻太弱。

--

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    nPOR 的 VOL 测试条件似乎表示开漏支持500uA 负载。 最小上拉值取决于上拉电压。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    我对这个问题进行了反向处理、nPOR 的 VOL 规格表示 FET 拉低时的 RDS、ON 是最坏情况下的1kOhm (R = V/I = 0.5V/500uA)

    100k Ω 将保证输出电压非常低、因为任何逻辑电平电压(1.8V、2.5V、3.3V)的分压器将产生低于50mV 的 VOL。 但是、正如您所说的、您认为上拉电阻太弱(可能是因为上升时间很慢?)

    我的结论是、10kOhm 适用于任何逻辑电压、但真正的最小电阻为:

    3.3V 逻辑时:(VIO - 0.5V)= IOL * RPU、min -> RPU、min =(Vio - 0.5V)/IOL =(3.3V - 0.5V)/500uA = 5.6k Ω
    在1.8V 逻辑电平下:(VIO - 0.5V)= IOL * RPU、min -> RPU、min =(Vio - 0.5V)/IOL =(1.8V - 0.5V)/500uA = 2.6kOhm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Brian!