This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431B:TL431B REF 引脚电压和电流范围

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718231/tl431b-tl431b-ref-pin-voltage-and-current-range

器件型号:TL431B

你(们)好

   我对 TL431B Vref 电压和电流限制有疑问。  

   TL431B 可用作数据表中的干燥比较器。 在比较器应用中、REF 引脚的电压和电流范围是多少。 我们正在审查客户的设计。  

  谢谢。  

   老虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    TL431B REF 引脚的特性是其所需的电流。 在 VREF = 2.495V 的典型应用中、所需的电流最大为4uA 在开环中、该值仍然为 true、但在大多数情况下、电压将高于或低于内部2.495V 带隙电路。
    此引脚上的电流限制显示在绝对最大值表中、范围为-0.05mA 至10mA。
    强烈建议在比较器应用中使用 TL431时使用限流电阻器。 该电阻器将串联、例如数据表第10.2节中的 Rin。 该电阻器不会对触发点的精度产生太大的影响、但它会使器件保持安全。 我建议将流入 REF 引脚的电流保持在1mA 以下。 为了测试最大电流、请确保器件在 VREF 引脚上经历最坏情况下的高电压、然后适当调整 Rin 电阻器的大小。

    -Marcoo