This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线物联网设备解决方案、具有长寿命和可充电电池以及太阳能

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TIDA-00588, BQ24210, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717369/solution-for-wireless-iot-device-with-long-life-and-rechargeable-battery-with-solar-power

主题中讨论的其他器件:CC3200TIDA-00588BQ24210BQ25505

大家好、

我们正在寻找物联网产品的解决方案、对 SoC 无线 BLE 或 WiFi 有要求、主要需要使用太阳能的长寿命电池和可充电解决方案。  

如果 TI 提供任何开发套件或解决方案、请让任何人告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个仅用于能量收集的器件。 www.ti.com/.../TIDA-00588
    您将需要另一个电池组来插入 BLE 或 WiFi。

    下面是一个设计电子表格、可帮助您调整太阳能电池板和存储元件的大小。 www.ti.com/.../sluc461
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、很高兴看到您的回复。
    BQ24210EVM 呢?网址为 www.ti.com/.../BQ24210EVM-678"
    如果情况良好、是否有任何太阳能电池板和电池可与 BQ24210EVM 良好交互。 我正在寻找小尺寸的长寿命电池、我认为纽扣电池不适合长寿命。
    我正在寻找用于 Wifi 的 CC3200、这是怎么回事?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeff、我可以在哪里购买您建议的产品"www.ti.com/.../TIDA-00588"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24210是一款基于线性的太阳能充电器、专为 VOC 接近5V 且 ISC<=800mA 的太阳能电池板而设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIDA-00588是一种参考设计。 您可以下载设计文件、但必须自行制造电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    我能否将此"bq25505超低功耗收集电源管理 IC 与升压充电器评估模块"用于 POC