请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25120A 您好!
我正在使用 bq25120a 设计电路。
我希望能够控制内置 LDO -启用/禁用它并更改其电压。
我的 MCU 具有有限数量的 GPIO。
我想"禁用" LSCTRL 引脚(因此它不需要 GPIO)并完全通过 I2C 寄存器控制 LDO。
我的想法是将 LSCTRL 连接到逻辑高电平(Vcc)。
数据表的第43页指出:"只有当 EN_LS_LDO 和 LSCTRL 引脚禁用输出时、才能更改 Ls_LDO 输出。"
这是否意味着我必须切换 LSCTRL 以更改 LDO 电压?
谢谢、
Michael。