This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:ADC 转换时间

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718136/bq25895-adc-conversion-time

器件型号:BQ25895

尊敬的团队:

bq25895的 ADC 转换时间为10ms。 总共对5个通道信号进行采样。

一个通道为10ms、总共50ms、还是5个通道为10ms?

请帮您回答问题。

谢谢!

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雪利、

    BQ25895中有一个 ADC。 多路复用器用于将五个信号通道中的一个连接到 ADC。 转换时间用于一个信号转换。 有关 tconv、请参阅 BQ25895数据表的电池监控器部分。