请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54540 24V DC 到5V DC 与数据表中的参考设计有关,输出正常,但所连接的 SW 引脚中的波形超出数据表:SW–0.6 45V,波形最大值为-2.3V。
那么、如果这是异常的吗? 是否会导致长时间的故障? 谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
24V DC 到5V DC 与数据表中的参考设计有关,输出正常,但所连接的 SW 引脚中的波形超出数据表:SW–0.6 45V,波形最大值为-2.3V。
那么、如果这是异常的吗? 是否会导致长时间的故障? 谢谢~
Saber、
SW 上的绝对最大电压为45V。 您的振铃似乎超过40V (不确定确切的高电平)。 这可能需要解决、或者器件可能出现故障或使用寿命缩短。 -2.3V 也非常低。 低侧 FET 应将其钳位至大约-0.6V。
请分享您的布局。 振铃通常是由开关节点瞬态电流中的大环路引起的。
减少振铃的其他方法(布局经过优化后)包括 RC 缓冲器(从 SW 到 GND 串联的 RC)、启动电阻器(与 Cboot 串联~3-10欧姆)或栅极电阻器(与 FET 栅极串联的电阻器)。 这些都是以牺牲效率为代价的、因此最好是单独使用布局即可获得尽可能好的效果。
Sam