This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:使用更快的 FET 会导致栅极驱动振荡。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718126/tps40170-using-faster-fets-results-in-gate-drive-oscillations

器件型号:TPS40170

您好!

我有一个问题涉及振铃问题以及使用缓冲电路的第一个振铃峰值解决方案、

当我使用该组件进行高压降压转换(大约35-50伏输入和7-8伏输出)时、 应对振铃问题的最佳设计解决方案应该是什么?

这种电路中的命令要求使用的 Cin 和 Cout 是什么?

 7.5V/6A 所需电压输出的命令设计是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多。 我将关闭此帖子并继续 您的另一篇帖子。

    有关设计建议、请参阅 WEBENCH。 您可以从 TPS40170产品页面进行访问。 它位于右侧。

    Sam