This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq30z55-R3 v0.36的 bqEVSW

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717411/bqevsw-for-bq30z55-r3-v0-36

主题中讨论的其他器件:BQEVSW

大家好、我正在寻找支持定制芯片 bq30z55R3 v0.36的 bqEVSW、我正在使用 EV2300

请帮助..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    如您所述、bq30z55-R3是定制 IC、因此我们无法支持您的请求。 除非您可以证明您是为我们销售此 IC 的 OEM 或包装制造商工作。

    如果您正在寻找通用多节电池电量监测计、请查看 bq40z50-R2

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David、请与我私下联系、因为我不知道如何与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、
    我向您发送了一封私人邮件请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我获得了正确的 bqEVSW、但无法确定如何解开 bq30z55r3芯片、plz help
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     首先、您应该具有有效的128位 SHA-1开封钥匙、该钥匙在生产阶段被电池组制造商用来密封监测计。

    如果您确定自己拥有、那么拆封流程非常简单、只需使用 bqEVSW 的"seal AUTH"页面、您应在相应的"unseal key"字段中输入密钥、然后按下"unseque"按钮即可。 它将启动解封序列、首先从监测计读取随机挑战、然后将 SHA1-HMAC 响应发送回监测计。 如果正确、监测计将处于非密封状态、您可以在 SBS 页面的 OPSTATUS 寄存器中通过适当的 SEC0、SEC1标志观察到这一点。